VIGED310022IT-04

Misurazioni di isolamento

Il dispositivo è progettato per monitorare l'isolamento del sistema IT e misurare continuamente R, ovvero la resistenza di isolamento (kΩ).

IM20 misura anche C, ovvero la capacità di dispersione al sistema di distribuzione (μF), e calcola l'impedenza ZC (kΩ) associata a C.

Precisione della misurazione di R

Per la misurazione della resistenza di isolamento R non è necessario un elevato livello di precisione, perché l'obiettivo è solo il rilevamento dei guasti, rappresentati da un'eccessiva diminuzione del valore di isolamento.

In pratica, il livello di precisione rimane costante nell'arco del normale intervallo di utilizzo. Sebbene tale livello si riduca al di fuori di questo intervallo, non dovrebbe incidere in alcun modo sull'utente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?