VIGED310023IT-06

Icone informative

Le icone nell'area informativa del display LCD forniscono informazioni quali il menu selezionato e lo stato dell'allarme isolamento.

La seguente tabella è profilata. Verificare la profilatura delle righe prima di aggiornare qualsiasi contenuto
Icona Descrizione
Menu principale
  • Resistenza sistema (in assenza di un guasto isolamento)

  • Menu Parametri di misurazione

Menu Guasto isolamento (IM20-H)
Configurazione menu e sottomenu dei parametri
Menu Selezione visualizzazione lingua
Identificazione prodotto
Indicazione di un allarme isolamento o allarme guasto trasformatore
Check for IFL12H row profiling

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?