VIGED310023ZH-06

信息图标

LCD 显示屏信息区域中的图标提供诸如选择的菜单和绝缘警报状态之类的信息。

下表已预填。在更新任何内容之前请检查行预填内容
图标 描述
主菜单
  • 系统电阻(没有绝缘故障时)

  • 测量参数菜单

故障日志菜单 (IM20-H)
设置参数菜单和子菜单
显示语言选择菜单
产品识别信息
绝缘或变压器故障警报指示
检查 IFL12H 行预填内容

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?