VIGED310023ES-06

Iconos de información

Los iconos de la zona de información de la pantalla LCD proporcionan información, como el menú que se encuentra seleccionado y el estado de la alarma de aislamiento.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Icono Descripción
Menú principal
  • Resistencia del sistema (en ausencia de un fallo de aislamiento)

  • Menú de parámetros de medición

Menú de registro de fallos (IM20-H)
Menú y submenú de establecimiento de parámetros
Menú de selección del idioma de pantalla
Identificación del producto
Indicación de una alarma de fallo de aislamiento o transformador
Check for IFL12H row profiling

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?