VIGED310023PT-06

Ícones de informações

Os ícones na área de informações do display LCD fornecem informações como o menu selecionado e o estado do alarme de isolação.

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação das linhas antes de atualizar o conteúdo
Ícone Descrição
Menu principal
  • Resistência do sistema (na ausência de uma falha de isolação)

  • Menu de parâmetros de medição

Menu do registro de falhas (IM20-H)
Menu e submenu dos parâmetros de configuração
Menu de seleção de idioma do display
Identificação do produto
Indicação de um alarme de falha do transformador ou de isolação
Verificar a classificação da linhas do IFL12H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?