VIGED310023FR-06

Icônes d’information

Les icônes de la zone d’informations de l’afficheur à cristaux liquides indiquent le menu sélectionné et l’état de l’alarme d’isolement.

Le tableau suivant est profilé. Vérifier le profilage des lignes avant la mise à jour du contenu
Icône Description
Menu principal
  • Résistance du réseau (en l’absence de défaut d’isolement)

  • Menu des paramètres de mesure

Menu du journal d’erreurs (IM20-H)
Menu et sous-menu de réglage des paramètres
Menu de sélection de la langue d’affichage
Identification du produit
Indication d’une alarme de défauts d’isolement ou de transformateur
Vérifier le profilage des lignes IFL12H

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?