VIGED310023IT-06

Montaggio

  1. Posizionare le fessure superiori sul retro del dispositivo sulla guida DIN.
  2. Premere il dispositivo contro la guida DIN fino a innestare il meccanismo di bloccaggio.
    Il dispositivo è fissato alla guida.
  3. Eseguire il cablaggio e inserire i blocchi terminali come illustrato nel rispettivo schema di cablaggio (ved. Schema di cablaggio) e in base al tipo di dispositivo interessato (ved. Panoramica hardware).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?