VIGED310023DE-06

Informationssymbole

Die Symbole im Informationsbereich des LCD-Displays liefern Informationen wie etwa das derzeit ausgewählte Menü und den Isolationsalarmstatus.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Symbol Beschreibung
Hauptmenü
  • Netzwiderstand (in Abwesenheit eines Isolationsfehlers)

  • Messwertparameter-Menü

Fehlerprotokoll-Menü (IM20-H)
Einstellungsparameter-Menü und -Untermenü
Anzeigesprache-Auswahlmenü
Produktidentifikation
Anzeige eines Isolations- oder Transformatorfehleralarms
Check for IFL12H row profiling

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?