Monitoraggio della temperatura del trasformatore
Questi sensori bimetallici si aprono o si chiudono quando la temperatura supera la rispettiva soglia nominale. Se il trasformatore è dotato di vari sensori con diverse soglie, occorre utilizzare il sensore "allarme temperatura".
AVVISO |
---|
Equipment damage
Configurare il dispositivo in base al tipo di sensore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Poiché i sensori di temperatura sono installati in ogni colonna del trasformatore, il loro cablaggio dipende dal tipo di sensore:
-
Cablare in parallelo i sensori di temperatura bimetallici NA (che si chiudono quando la temperatura supera la soglia).
-
Cablaggio di un trasformatore monofase con due colonne:
Se il trasformatore ha tre colonne, cablare il terzo sensore di temperatura in parallelo con gli altri due sensori.
-
Configurare il dispositivo selezionando
.NOTA: La configurazione predefinita del sensore del dispositivo è NA (normalmente aperto).
-
-
Cablare in serie i sensori di temperatura bimetallici NC (che si aprono quando la temperatura supera la soglia).
I sensori di temperatura di tipo Pt••• non sono compatibili con il dispositivo.
Quando un surriscaldamento fa scattare il sensore bimetallico, nella HMI del dispositivo e in HRP viene generato un allarme trasformatore, il messaggio Surriscaldamento trasformatore inviato tramite la comunicazione Modbus viene visualizzato sul display remoto locale e il relè allarme trasformatore si attiva.