EIO0000004348_00

Capot USB avant

Ouverture du capot USB avant

La surface avant est classée IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement) et Type 13. Pour HMIFP600TMD, lorsque le capot USB avant est ouvert, la surface avant est un boîtier classé UL 50/50E et Type 1.

NOTE: IP66F et IP67F ne font pas partie de la certification UL.
ATTENTION
RISQUE DE BLESSURES
Lors de l'ouverture du capot USB avant, assurez-vous de ne pas blesser vos doigts.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Desserrez les vis en haut du capot USB avant à l'aide d'un tournevis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,5 N•m (4,4 lb-in).
  2. Vous pouvez voir l'interface USB une fois que vous tirez le capot USB avant vers l'extérieur.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.