EIO0000004352_00

LED 指示

状态 LED

使用 USB B 型接口连接到主机时,您可以检查状态。

颜色 状态 说明
绿色 ON 操作中
闪烁

屏幕关闭

橙色 ON*1 S3, S4, S4 (混合关闭)*2, S5
闪烁 USB 通讯已断开

橙色/红色*3

交替

系统监视器错误

- OFF 电源已关闭。

*1 在休眠或在主机上启用 HORM 后,本产品上的 LED 会立即变为橙色。

*2 Windows® 快速启动启用时 S4 (混合关闭) 是 S5。

*3 仅在主机为 Harmony P6 时有效。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.