EIO0000004348_00

Procédure d'installation

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Ce produit est conçu pour une utilisation avec une alimentation 24 Vcc. Vérifiez si votre équipement est une unité CC avant de le mettre sous tension.
  • Lors de l'utilisation de ce produit dans des endroits dangereux de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, installez ce produit dans un boîtier qui empêche que l'opérateur touche l'arrière de ce produit sans l'utilisation d'outils.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Maintenez ce produit stable pendant que vous installez ou retirez les vis de fixation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Assurez-vous que le joint est correctement enfoncé dans la rainure qui longe le périmètre du châssis du cadre de l'écran.
    NOTE: Utilisez toujours le joint de montage puisque celui-ci absorbe les vibrations en plus de repousser les liquides. Pour la procédure pour remplacer le joint de montage, reportez vous à la section Remplacement du joint d'installation.
  2. En fonction des Dimensions de découpe, percez un trou de montage sur le panneau et fixez ce produit au panneau par l'avant.
  3. Assurez-vous que le verrou anti-chute situé sur le dessus de ce produit est attaché au panneau.
    1. Verrou anti-chute

    2. Panneau

  4. Insérez les attaches d'installation dans les orifices du support en haut, au bas, à la gauche et à la droite et utilisez un tournevis pour serrer les vis petit à petit, en alternant entre les vis en position diagonale.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,7 N•m (6,2 lb-in).
    1. Panneau

    Le nombre d'attaches d'installation pour chaque modèle est le suivant.

    HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD, HMIFP6600WCD Haut - 2, Bas - 2
    HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD, HMIFP6900WCD Haut - 3, Bas - 3, Gauche - 1, Droite - 1

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.