JYT1078000

Mise sous tension du tableau de contrôle

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Corriger les conditions de court-circuit détectées pendant les procédures de vérification décrites dans la « Procédure préalable à la mise sous tension ».
  • Porter un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observer les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CAN/CSA Z462 ou l’équivalent local.
  • Seul du personnel qualifié peut effectuer l’installation et l’entretien de cet équipement.
  • N’entreprendre ce travail qu’après avoir lu et compris toutes les explications contenues dans ces directives.
  • Couper toutes les alimentations à cet équipement avant d’y travailler.
  • Avant d’effectuer des inspections visuelles, des tests ou un entretien de l’équipement, débrancher toutes les sources d’alimentation électrique. Présumer que tous les circuits sont sous tension tant qu’ils n’ont pas été complètement mis hors tension, vérifiés et étiquetés. Faire particulièrement attention à l’agencement du système d’alimentation. Tenir compte de toutes les sources d’alimentation, y compris la possibilité de rétroalimentation.
  • Utiliser toujours un dispositif de détection de tension avec la valeur nominale appropriée pour s’assurer que l’alimentation est coupée.
  • Manipuler précautionneusement cet équipement, l’installer, le faire fonctionner et l’entretenir correctement pour qu’il puisse fonctionner convenablement.
  • Inspecter soigneusement la zone de travail et enlever tous les outils et objets laissés à l’intérieur de l’équipement.
  • Remettre en place tous les appareils, les portes et les couvercles avant de mettre l’équipement sous tension.
  • Les explications données dans ces directives présument que le client a pris ces mesures.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. S’assurer qu’aucune charge n’est connectée au tableau de contrôle au moment de sa mise sous tension. Mettre hors tension toutes les charges en aval.
  2. Mettre le tableau de contrôle sous tension en suivant la séquence ci-après :
    1. Activer tous les sectionneurs d'alimentation de commande avant de mettre le tableau de contrôle sous tension. Consulter les schémas fournis avec le matériel pour voir si les sectionneurs d’alimentation de commande sont fournis.
    2. Fermer toutes les portes et/ou tous les couvercles.
    3. Fermer tous les dispositifs principaux.
    4. Fermer chaque disjoncteur de dérivation ou interrupteur à fusibles de dérivation.
    5. Continuer de même pour chaque tableau de contrôle et tous les autres dispositifs en aval.
  3. Après avoir fermé tous les dispositifs de protection contre les surintensités, activer toutes les charges une par une (p. ex., circuits d'éclairage, contacteurs, appareils de chauffage et moteurs).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.