JYT1078000

Energización del tablero de distribución

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARCO ELÉCTRICO
  • Corrija las condiciones de cortocircuito detectadas durante los procedimientos de verificación descritos en Procedimiento de verificación previo a la energización.
  • Utilice el equipo de protección personal (EPP) adecuado y siga las prácticas de seguridad para trabajos con electricidad. Consulte las normas NFPA 70E o CSA Z462 o su equivalente local.
  • Solo personal calificado debe instalar este equipo y hacerle mantenimiento.
  • Realice estas tareas solo después de haber leído y entendido todas las instrucciones de este boletín.
  • Desenergice todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo dentro o fuera de él.
  • Antes de realizar inspecciones visuales, pruebas y servicio de mantenimiento al equipo, desconecte todas las fuentes de energía eléctrica. Suponga que todos los circuitos están conectados hasta que hayan sido completamente desconectados, probados y etiquetados. Preste especial atención al diseño de la red eléctrica. Considere todas las fuentes de alimentación, incluida la posibilidad de alimentación inversa.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar que el equipo esté desenergizado.
  • Manipule este equipo con cuidado e instálelo, utilícelo y préstele servicio de mantenimiento correctamente para que obtener un buen funcionamiento.
  • Inspeccione detenidamente el área de trabajo y retire las herramientas u objetos que hayan quedado dentro del equipo.
  • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
  • Todas las instrucciones de este manual presuponen que el cliente ha tomado estas medidas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.
  1. Asegúrese de que no haya carga en el tablero de distribución cuando se energice. Desconecte todas las cargas descendentes.
  2. Energice el tablero de distribución en la siguiente secuencia:
    1. Conecte todos los dispositivos de desconexión de alimentación de control antes de energizar el tablero de distribución. Consulte los dibujos del registro que acompañan al equipo para ver si viene con dispositivos de desconexión de alimentación de control.
    2. Cierre las puertas o cubiertas que estén abiertas.
    3. Cierre todos los dispositivos principales.
    4. Cierre cada uno de los interruptores automáticos o interruptores fusibles derivados.
    5. Proceda con cada uno de los tableros de alumbrado/distribución y demás dispositivos de carga descendente.
  3. Cuando todos los dispositivos protectores contra sobrecorrientes hayan sido cerrados, encienda todas las cargas; por ejemplo, circuitos de alumbrado, contactores, calefactores y motores.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.