JYT1078000

Réception, manutention et entreposage

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
Si des signes de contamination par l’humidité sont présents, ne pas suivre les directives de cette section; procéder comme indiqué dans Prévention et atténuation de la contamination par l’humidité.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

Réception

Dès la réception, vérifier la liste des pièces indiquée sur le bordereau d’envoi par rapport à l’équipement reçu afin de s’assurer qu’il ne manque aucune pièce. De plus dès la réception, inspecter immédiatement les sections du tableau de distribution afin d’y détecter tous dommages éventuels ayant pu survenir au cours du transport. En cas de découverte ou de soupçon de dommages, faire immédiatement une réclamation au transporteur et en informer le représentant de Schneider Electric le plus proche.

Manutention

AVIS
risque de dommages structurels
  • Ne pas coucher l’équipement sur sa face avant ni sur ses faces latérales.
  • Coucher l’équipement sur le dos uniquement lorsqu’une manutention spéciale est nécessaire.
  • Ne pas expédier l’équipement dans une position horizontale.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages matériels.

S’assurer qu’un équipement approprié, tel qu’un pont mobile, est disponible sur le site d’installation pour la manutention du tableau de contrôle. Cet équipement contribuera à éviter des blessures du personnel et des dommages au tableau de contrôle.

Le poids à l’expédition de chaque section de transport est marqué sur le bordereau d’envoi. Vérifier la capacité de levage de l’équipement employé pour manipuler le tableau de contrôle conformément au poids à l’expédition de chaque section de transport. Maintenir le tableau de contrôle en position verticale pendant sa manutention.

Schneider Electric recommande l’utilisation d’un pont mobile, d’élingues et de câbles ou de chaînes pour la manutention du tableau de contrôle. Cette méthode et d’autres méthodes de manutention sont indiquées dans cette section.

Manutention avec sangles de levage

Schneider Electric fournit des anneaux de levage comme équipement de série pour les tableaux de contrôle FlexSeT. Les étiquettes de directives placées sur chaque section d’expédition contiennent des dessins et des directives écrites précisant l’usage approprié des sangles de levage (voir Levage à l’aide d’une grue mobile, de sangles de levage et de câbles ou de chaînes). Utiliser des barres d’expansion rigides ou une barre de tension pour fournir un levage vertical des sangles de levage. Cela aidera à éviter d’endommager le châssis ou le fini.

Levage à l’aide d’une grue mobile, de sangles de levage et de câbles ou de chaînes

Étiquette de directives de manutention – Tableaux de distribution avec sangles de levage

Suivre les directives ci-dessous pendant la manutention du tableau de distribution :

  1. Pour attacher les sangles de levage au tableau de contrôle, assembler la quincaillerie dans l’ordre indiqué dans Ordre d’assemblage de la quincaillerie. Dans les armoires avec profilés d’angle verticaux avant et arrière avec ouvertures défonçables, retirer l’ouverture défonçable supérieure de 0,5 po (13 mm) de diamètre et assembler la quincaillerie dans l’ordre indiqué à la section Ordre d’assemblage de la quincaillerie dans les armoires avec ouvertures défonçables dans les profilés d’angle verticaux.
    REMARQUE: Dans certains cas, les sangles de levage peuvent être préassemblées dans le tableau de contrôle FlexSeT en usine. Dans ce cas, ignorer l’étape 1.

    Ordre d’assemblage de la quincaillerie

    Ordre d’assemblage de la quincaillerie dans les armoires avec ouvertures défonçables dans les profilés d’angle verticaux

  2. Utiliser des câbles ou des chaînes à charge nominale adéquate munis de crochets de sécurité * ou des manilles. Ne pas faire passer les câbles ou les chaînes par les trous des sangles de levage.
  3. Utiliser une barre d’expansion à charge nominale de la charge afin d’éviter d’endommager la structure. Ajuster l’angle minimal entre les câbles ou les chaînes de levage et le haut de l’équipement à 45°.
  4. Une fois les sangles de levage utilisées, les retirer de l’armoire en retirant l’écrou et le reste de la quincaillerie (voir Ordre d’assemblage de la quincaillerie). Dans le cas des armoires avec profilés d’angle verticaux avant et arrière avec ouvertures défonçables, une fois les sangles de levage retirées, obturer les ouvertures défonçables des profilés verticaux arrière et avant à l’aide des capuchons en plastique fournis (voir Ordre d’assemblage de la quincaillerie dans les armoires avec ouvertures défonçables dans les profilés d’angle verticaux).

Manutention sans sangles de levage

Des anneaux de levage ne sont pas fournis sur les sous-ensembles montés sur palettes ou pour usage à l’extérieur. Des rouleaux, élingues ou autres moyens doivent être employés pour la manutention des sections d’expédition. L’étiquette de manutention (voir Étiquette de directives de manutention – Tableaux de distribution sans sangle de levage) est placée sur chacune de ces sections.

Étiquette de directives de manutention – Tableaux de distribution sans sangle de levage

AVERTISSEMENT
RISQUE DE RENVERSEMENT DE CHARGE LOURDE PAR LE HAUT
  • Stabiliser la section d’expédition pour qu’elle ne se renverse pas.
  • Consulter un expert certifié en câblage et levage pour toute situation non traitée dans ces directives.
Le non-respect de ces directives peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Lors du levage d’une section d’expédition non munie d’anneaux de levage, utiliser un pont roulant équipé d’un des éléments suivants :

  • Une chaîne couplée à un dispositif d’élingue. Enrouler l’élingue complètement autour du tableau de distribution et des longerons de transport.
  • Un câble métallique muni de crochets et de manilles de sécurité

Un chariot de transport est une méthode alternative de manutention du tableau de distribution. Avant d’utiliser un chariot élévateur :

  • Lire les étiquettes d’accès des fourches sur les sections du tableau de distribution (voir Manutention avec un chariot élévateur).
  • Vérifier que les fourches s’étendent sous toute la longueur du tableau de distribution.
  • Équilibrer soigneusement la charge.
  • Utiliser une sangle pour manipuler ou déplacer un tableau de distribution à l’aide d’un chariot élévateur.

Manutention avec un chariot élévateur

Entreposage

Lors de l’entreposage du tableau de distribution avant son installation, couvrir le dessus et les ouvertures, pendant la période de construction, pour le protéger de la poussière et des débris.

Si le tableau de distribution n’est pas immédiatement installé et mis sous tension, l’entreposer dans un endroit propre et sec ayant une température constante pour éviter toute condensation. Si possible, entreposer le tableau de distribution à l’intérieur. Il est préférable de l’entreposer dans un bâtiment chauffé muni d’une circulation d’air adéquate et de le protéger de la saleté, de la fumée, de l’eau et de tous dommages physiques. L’entreposage du tableau de distribution à l’extérieur risque de causer une condensation nuisible à l’intérieur du tableau.

REMARQUE: Installer des appareils de chauffage électriques portables de 250 W environ par section verticale dans les deux types de boîtiers de tableau de distribution, pour usage à l’intérieur et étanche à la pluie, afin d’assurer une protection adéquate durant l’entreposage.

Avant de mettre les appareils de chauffage en marche, enlever tous les matériaux d’emballage ou inflammables se trouvant à l’intérieur du tableau de distribution. Les tableaux de distribution pour usage à l’extérieur ne résistent pas aux intempéries tant qu’ils ne sont pas complètement et correctement installés. Ils doivent être traités exactement de la même manière qu’un tableau de distribution pour usage à l’intérieur jusqu’après leur installation.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.