DOCA0216ZH-00

MicroLogic B 脱扣单元:描述

MicroLogic 2.0 B 脱扣单元描述

正面视图

HMI

  1. 顶部扣件

  2. 保护盖铅封固定件

  3. 断路器接口

  4. 护盖

  5. 底部扣件

  6. 开盖点

  7. 长延时额定插头

  8. 长延时额定插头用螺钉

  9. 长延时电流设置 Ir

  10. 长延时时间延迟 tr

  11. 短延时吸合电流 Isd

  12. 二维码、脱扣单元类型和识别号

  13. 测试接口

  14. 过载指示 LED

MicroLogic 5.0 B 脱扣单元描述

正面视图

HMI

  1. 顶部扣件

  2. 保护盖铅封固定件

  3. 断路器接口

  4. 护盖

  5. 底部扣件

  6. 开盖点

  7. 长延时额定插头

  8. 长延时额定插头用螺钉

  9. 长延时电流设置 Ir

  10. 长延时时间延迟 tr

  11. 短延时吸合电流 Isd

  12. 短延时时间延迟 tsd

  13. 瞬时吸合电流 Ii

  14. 二维码、脱扣单元类型和识别号

  15. 测试接口

  16. 过载指示 LED

MicroLogic 6.0 B 脱扣单元描述

正面视图

HMI

  1. 顶部扣件

  2. 用于外部连接的端子块

  3. 电池外壳

  4. 保护盖铅封固定件

  5. 断路器接口

  6. 护盖

  7. 底部扣件

  8. 开盖点

  9. 长延时额定插头

  10. 长延时额定插头用螺钉

  11. 长延时电流设置 Ir

  12. 长延时时间延迟 tr

  13. 短延时吸合电流 Isd

  14. 短延时时间延迟 tsd

  15. 接地故障吸合电流 Ig

  16. 接地故障时间延迟 tg

  17. 测试接口

  18. 接地故障保护测试按钮

  19. 瞬时吸合电流 Ii

  20. 过载指示 LED

  21. 二维码、脱扣单元类型和识别号

  22. Test/Reset button

  23. 自动保护脱扣原因指示 LED

  24. 接地故障脱扣原因指示 LED

  25. 短延时脱扣原因指示 LED

  26. 长延时脱扣原因指示 LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?