DOCA0216ZH-00

设置 MicroLogic 2.0 B 的瞬时保护

瞬时保护吸合电流 Isd 藉由 MicroLogic B 脱扣单元正面的 IrIsd 多位旋钮来设置。

设置值以 Ir 的倍数为单位。

  1. 首先设置长延时保护。设置吸合电流为 Ir

  2. Isd 多位旋钮转到所需的值。

  3. Isd = Isd 设置 x Ir

Isd 设置值为:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10。

准确度:+/-10%

注: 无法调节脱扣时间。脱扣时间特性为:
  • 最长可复位时间:20 ms

  • 最长分断时间:80 ms

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?