DOCA0216ZH-00

脱扣单元识别号

识别号 0000PPYYWWDLxxxxLV8••••• 由以下部分组成:

  • MicroLogic B 脱扣单元的序列号,格式为:

    • 0000PP = 0000 + 工厂代码(6 个字母数字字符)

    • YY = 制造年份

    • WW = 制造周

    • D = 制造星期(星期一 = 1)

    • L = 生产线或机器编号(字母数字字符)

    • xxxx = 当天(星期几 D)的唯一产品编号

  • MicroLogic B 脱扣单元的商业型号(8 个字母数字字符):LV8•••••

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?