长延时过流保护(L 或 ANSI 49RMS/51)
简介
长延时过流保护有助于根据实际 RMS 电流防止电缆、汇流排和汇流排线槽过载。该保护单独针对各相和中性线。
此保护功能属于时间性过流热记忆保护。它利用导体的加热和冷却模型以热像形式运行。脱扣之后,保护继续起作用,直至导体完成冷却。
此保护功能也可用于变压器或发电机保护,因为其提供的设置范围非常宽。
可用性
下列设备提供长延时过流保护:
-
MicroLogic 2.0 B, 5.0 B 和 6.0 B 脱扣单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
长延时过流保护通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
-
长延时过流保护基于各相和中性线的实际 RMS 电流。
- 长延时过流保护针对各相和中性线(如有)单独提供保护。
设置保护
长延时过流保护设置为:
-
Ir:长延时过流保护吸合电流
-
tr:长延时过流保护时间延迟
它们可以使用位于 MicroLogic B 脱扣单元正面的 Ir 和 tr 多位旋钮来设置。
设置 Ir 吸合电流
Ir 吸合电流设置值取决于插入到 MicroLogic B 脱扣单元中的长延时额定插头。有关长延时额定插头的更多信息,请参阅详细的主题。
Ir 吸合电流 = 设置值 x In 额定电流。
脱扣单元标配有标准额定插头 (0.4–1 x In)。
|
额定插头 |
设置值 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
标准 |
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1 |
|
低设置选项 |
0.4 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.8 |
|
高设置选项 |
0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1 |
|
断开插头 |
无长延时过流保护(对于 Isd 设置,Ir = In) | ||||||||
当电流大于 Isd 或 Ii 时,仅短延时过流保护和瞬时保护起作用。
设置 tr 时间延迟
额定插头上指示的延时设置对应于冷态条件下 6 x Ir 过载时的脱扣时间。
下表显示了取决于 tr 时间延迟的脱扣时间。
|
tr 设置 |
精度 |
0.5 s |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
12 s |
16 s |
20 s |
24 s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.5 x Ir 时的脱扣时间 |
0 到 -30% |
12.5 s |
25 s |
50 s |
100 s |
200 s |
300 s |
400 s |
500 s |
600 s |
|
6 x Ir 时的脱扣时间 |
0 到 -20% |
0.7 s1 |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
12 s |
16 s |
20 s |
24 s |
|
7.2 x Ir 时的脱扣时间 |
0 到 -20% |
0.7 s2 |
0.69 s |
1.38 s |
2.7 s |
5.5 s |
8.3 s |
11 s |
13.8 s |
16.6 s |
|
1 精度 0 至 -40% 2 精度 0 至 -60% |
||||||||||