中性线保护
简介
长延时过流保护功能专门针对中性线保护。
可用性
下列设备提供中性线保护功能:
-
MicroLogic 2.0 B、5.0 B 和 6.0 B 脱扣单元
-
4 极断路器
描述
如果中性线导体的截面积至少等于相线导体的截面积,并且中性线上的电流不会超过相线导体上的电流值,则没有必要为中性线导体提供过流保护。
下列情况下,必须为中性线导体提供过流保护:
-
中性线导体的截面积小于相线导体的截面积
-
安装了可产生三阶谐波(或其倍数)的非线性负载
MicroLogic B 脱扣单元适用于以下保护类型。
|
可能的类型 |
中性线保护 |
|---|---|
|
4P、3D |
关 |
|
4P、3D + N/2 |
半中性线 |
|
4P、4D |
全中性线 |
|
P:极点,D:脱扣单元,N:中性线保护 |
|
工作原理
中性线保护具有与相线保护相同的特性:
-
其吸合电流与长延时保护吸合电流 Ir 成正比。
-
它具有与长延时保护相同的 tr 时间延迟值。
-
其短延时保护和瞬时保护完全相同。