配电保护
简介
MicroLogic B 脱扣单元设计用于提供过流和接地故障电流保护。
描述
选择保护特性时应考虑以下各点:
-
过载电流(过载和短路)和潜在接地故障电流
-
需要保护的导体
-
设备之间的协调和选择性
-
是否有谐波电流
保护特性可通过脱扣曲线表示,它说明断路器脱扣时间与测量的电流和保护设置的函数关系。保护设置在 MicroLogic B 脱扣单元的额定电流 In 上标示。
额定电流 In
保护设置范围取决于额定电流 In,这个值由插入 MicroLogic B 脱扣单元的互感器插头定义。
可以更换或修改互感器插头。机械失配保护可防止安装的互感器插头不兼容断路器壳架等级。
可用的互感器插头产品如下表所示。
|
In |
商业型号 |
壳架额定电流 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MTZ1 |
MTZ2 |
|||||||||||||
|
06 |
08 |
10 |
12 |
16 |
08 |
10 |
12 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
||
|
400 A |
LV855114 |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
630 A |
LV855115 |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
– |
|
800 A |
LV855116 |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
– |
|
1,000 A |
LV855117 |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
– |
|
1,250 A |
LV855118 |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
– |
|
1,600 A |
LV855119 |
– |
– |
– |
– |
✔ |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
– |
|
2,000 A |
LV855120 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
2,500 A |
LV855121 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
✔ |
|
3,200 A |
LV855122 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
✔ |
|
4,000 A |
LV855123 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
✔ |
MicroLogic 2.0 B 脱扣单元
MicroLogic 2.0 B 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
瞬时过流保护 (Isd)
MicroLogic 2.0 B 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该脱扣单元通过流经断路器的电流供电。
MicroLogic 5.0 B 脱扣单元
MicroLogic5.0 B 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
短延时过流保护 (Isd)
-
瞬时过流保护 (Ii)
MicroLogic 5.0 B 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该脱扣单元通过流经断路器的电流供电。
MicroLogic 6.0 B 脱扣单元
MicroLogic6.0 B 脱扣单元提供:
-
长延时过流保护 (Ir)
-
短延时过流保护 (Isd)
-
瞬时过流保护 (Ii)
-
接地故障保护 (Ig)
MicroLogic 6.0 B 脱扣单元的保护功能可在没有辅助供电的情况下运行。该脱扣单元通过流经断路器的电流供电。
DIN / DINF 瞬时保护
DIN / DINF 瞬时保护属于内部保护,当短路电流达到断路器的耐受限值时使用。这些保护不可调整,在正常运行条件下一般不会触发。