DOCA0216ZH-00

设置中性线保护

使用四极 MasterPact MTZ 断路器上的三位开关设置中性线保护类型。

  1. 中性线保护三位开关的护盖。


按照以下步骤设置中性线保护类型。

  1. 拆除开关护盖。

  2. 选择保护类型。

  3. 将护盖装回原位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?