DOCA0216ZH-00

内部电池更换

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462、NOM 029-STPS 或相应当地标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭该设备的所有电源。
  • 确保使用规格适当的电压传感器确认电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

按照以下步骤更换内部电池:

  1. 按照断路器附带的断路器说明书中的说明,拆除断路器前罩。
  2. 拆除电池盖:将小螺丝刀插入电池外壳盖槽口,并旋转以使电池外壳盖滑出脱扣单元。
  3. 取出电池。
  4. 插入新电池。确保极性正确。
  5. 将电池外壳盖装回原位。
  6. 按下 Test/Reset 按钮,检查新电池。
  7. 按照断路器附带的断路器说明书中的说明,重新装上断路器前罩。
    危险
    电击、爆炸或弧闪的危险
    • 对断路器通电前,装回断路器前罩,以防有人触碰到带电端子。
    • 重新装上前罩时,请勿夹住电线。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?