DOCA0216ZH-00

中性线保护的设置值

下表显示中性线长延时保护的设定值和所选中性线保护类型的吸合电流:

中性线保护类型

中性线长延时吸合电流值

OFF

中性线无长延时保护

N/2(出厂设置)

Ir/2

N

Ir

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?