PKR8059601

Introducción

El interruptor seccionador de carga de 400 A, 5 kV proporciona un medio eficiente para conectar y desconectar el equipo de control del motor. El diseño del mecanismo de energía almacenada proporciona una fuerza de cierre positiva y constante para las aspas principales.

El interruptor seccionador de carga MotorSeT de 400 A, 5 kV es uno de los últimos diseños e innovaciones en equipos de conmutación de media tensión y alta corriente de Schneider Electric para aplicaciones de control de motores.

Este boletín de instrucciones contiene los procedimientos de instalación, operación, mantenimiento y resolución de problemas del interruptor seccionador de carga MotorSeT. Además, este documento contiene información sobre clasificaciones y características opcionales.

En Vistas típicas del interruptor seccionador de carga MotorSeT se muestra un ensamble típico de interruptor seccionador de carga MotorSeT .

Vistas típicas del interruptor seccionador de carga MotorSeT

Leyenda: vistas típicas

A

Orejas de izaje (desmontables)

B

Ventana de visualización

C

Sección de baja tensión

D

Sección de media tensión

E

Palanca del interruptor desconectador

F

Barra de puesta a tierra

G

Barra de puesta a tierra para el interruptor desconectador

H

Barra de 800 A

I

Protector del desconectador

J

Interruptor desconectador

K

Fusibles de alimentación

L

Higrostato de sección de baja tensión

M

Canal de cables

N

Plataformas de apoyo de motores

O

Calefactores de espacio

Lea detenidamente este boletín de instrucciones, las declaraciones de seguridad y todas las etiquetas de productos antes de la instalación y la puesta en marcha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?