Resolución de problemas
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Para obtener información detallada sobre el funcionamiento, la resolución de problemas, y los requisitos de mantenimiento para el módulo del interruptor desconectador, consulte el manual del módulo del interruptor desconectador.
Resolución de problemas — Fusibles de alta tensión e interruptores de desconexión
|
Problema |
Causa probable |
Acción |
|---|---|---|
|
Sobrecalentamiento |
Sobrecarga |
Si el exceso de corriente hace que el interruptor se sobrecaliente:
|
|
Contacto defectuoso (contacto fuera de alineación) |
Ajuste los contactos. |
|
|
Conexiones al interruptor: capacidad de conducción de corriente inadecuada |
Aumente la capacidad de las conexiones agregando conductores o reemplazándolos por conductores más pesados. |
|
|
Contacto quemado o picado. |
Prepare y ajuste los contactos correctamente. |
|
|
Los pernos y las tuercas de las conexiones no están apretados. |
Apriete todos los pernos y las tuercas. NOTA: No aplique
demasiada presión al apretar las tuercas en los pernos. El uso
de una llave demasiado grande puede aflojar aún más la conexión,
y hacer que los pernos se expandan más allá de su límite
elástico. Consulte Valores de par de apriete de los pernos para las conexiones
de las barras.
|
|
|
Temperatura ambiente demasiado alta (demasiado cerca de una caldera, un horno, etc.). |
Reubique el equipo en un lugar más fresco o implemente métodos de enfriamiento. |
PELIGRO