Valores nominales
Las siguientes clasificaciones son aplicables a interruptores y equipos con interruptores de energía almacenada.
Valores nominales del interruptor de aire para interiores
|
Clasificación del sistema kV |
kV rms nominal |
Diseño máx. kV rms |
1.2 x 50 pico de resistencia a impulsos, kV |
Cont. Amp., rms |
Amp. rms de conmutación de carga |
Amp. mom., rms, asim. |
A en 2 segundos, rms |
A en cierre de falla, rms, asim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 |
4.16 |
4.76 |
60 |
600 |
400 |
22500 |
14000 |
22500 |
|
7.2 |
6.9 |
8.25 |
95 |
600 |
400 |
22500 |
14000 |
22500 |