Mantenimiento
Lea detenidamente y comprenda estas precauciones antes de realizar cualquier servicio de mantenimiento. Consulte Requisitos para la instalación, la operación y el mantenimiento para obtener más información.
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Inspecciones regulares
Frecuencia de las inspecciones regulares
|
Condiciones ambientales |
Frecuencia de inspección |
|---|---|
|
Condiciones normales, tales como:
|
Todos los años. |
|
Condiciones rigurosas, como:
|
Cada tres meses. |
Limpieza de los componentes del interruptor
Todos los componentes del interruptor, incluidos los aislantes y los ensambles de aspas, deben limpiarse de la siguiente manera:
-
Cada año o después de 1000 operaciones.
-
Limpie el polvo de los componentes con un paño limpio y seco. Después de limpiarla, aplique una capa ligera de grasa no corrosiva para altas temperaturas que no se endurezca al exponerla al aire (SHC-32 Mobiltemp o equivalente) en todas las superficies de contacto.
Inspección de los contactos
Revise las aspas y asegúrese de que hagan buen contacto.
-
Realice una medición de la resistencia de contacto entre (1) la mordaza y las terminales del aspa y (2) las terminales del aspa de la bisagra. La lectura debe ser inferior a 80 microohmios.
-
Asegúrese de que las aspas puedan "abrirse" desde la pieza de la mordaza con una fuerza de tracción de 8 a 10 libras medida en el espaciador de aluminio entre las aspas principales.
-
Limpie los contactos, especialmente si el interruptor no ha estado en funcionamiento durante un tiempo. Para hacerlo, abra y cierre el interruptor varias veces seguidas.
PRECAUCIÓN |
|---|
|
Daños en contacto del aspa del interruptor
No limpie las aspas con materiales abrasivos o limpiadores
abrasivos.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar
daños en el equipo.
|
Aislantes
Mantenga limpias todas las superficies del aislante, especialmente cuando los interruptores se encuentren en condiciones ambientales extremas. Limpie los aislantes con un paño limpio que no deje pelusas, humedecido en alcohol desnaturalizado o alcohol isopropílico.
Inspeccione cuidadosamente todos los aislantes y asegúrese de que no haya indicios de huella de carbono. Céntrese en las áreas en las que el conductor pasa a través de un aislante o se encuentra cerca de una barrera. Examine la superficie en busca de grietas o decoloración. Póngase en contacto con su representante local de ventas de Schneider Electric si se presenta alguna de estas condiciones.
Barra y conductor (aspa del interruptor)
Inspeccione las barras y las conexiones para descartar evidencia de daño o sobrecalentamiento.
-
Utilizando un probador de aislamiento adecuado o un megóhmetro™, mida y registre la resistencia a tierra y la resistencia entre las fases del aislamiento de la barra y las conexiones.
-
Mida y registre la temperatura y la humedad ambiental.
Analice estas lecturas durante períodos consecutivos para identificar las tendencias que indiquen la degradación del aislamiento.
Eje de accionamiento
El eje de accionamiento conecta el mecanismo de energía almacenada al brazo de accionamiento del interruptor. Recubra ligeramente los cojinetes de los ejes, los enclavamientos de las puertas y las superficies de los seguros de las puertas con lubricante (grasa de litio blanco).
Varillas de empuje
Cada aspa principal en el interruptor está conectada al eje operativo principal por medio de una varilla de empuje de aislamiento. Revise las varillas de empuje para descartar signos de daño en cualquiera de los extremos cada vez que realice una inspección de mantenimiento normal.
Mecanismo de energía almacenada
Las piezas móviles son los seguros delanteros y traseros, accionados por resorte, y los dos cojinetes de los ejes. Revise las piezas móviles después de aproximadamente 100 operaciones para asegurarse de que los seguros giren libremente hacia arriba y hacia abajo utilizando la presión de los dedos sobre los rodillos. Revise que no haya pernos sueltos en los cojinetes.
Lubricación
Mecánica (contactos no eléctricos): Limpie y lubrique los puntos de apoyo y las superficies deslizantes a intervalos regulares con una delgada película de grasa de litio blanca. Antes de la lubricación, elimine cualquier resto de grasa y suciedad endurecida de las superficies de los seguros y los puntos de apoyo con un trapo limpio y seco sin pelusa.
Contactos del interruptor desconectador: Limpie y engrase la superficie de contacto de las aspas móviles y las superficies de contacto fijas con SCH-32 Mobiltemp o equivalente.
Pruebas de alto potencial
Realice una prueba de potencial alto de un minuto en el circuito primario, la barra colectora y el interruptor seccionador, a un valor de prueba de campo de 14 kV CA o 20 kV CC.
Lista de verificación de mantenimiento
Las siguientes tablas enumeran las verificaciones de inspección necesarias para mantener y verificar que el equipo permanezca operativo.
Lista de verificación de cables y barras
| Inspeccione el apriete de los pernos en las conexiones de las barras. | |
| Verifique la separación entre fases y entre fases y tierra de los cables y las barras. | |
| Verifique los soportes de las barras y de los cables para verificar que sean adecuados. | |
| Inspeccione los cables para determinar si hay daño en el aislamiento y filamentos de conductores rotos cerca de la zapata de cables. | |
| Inspeccione la terminación de los cables en las zapatas de cables para comprobar que estén bien apretadas. | |
| Inspeccione la colocación de las marcas de fase. | |
| Inspeccione el revestimiento metálico de las barras de distribución. | |
| Inspeccione las uniones selladas y asegúrese de que estén bien apretadas (si corresponde). | |
| Verifique las conexiones en las zapatas. | |
| Inspeccione las uniones selladas para ver si están cubiertas de barniz aislante y calefacción. |
Lista de verificación de enclavamientos de llave
| Revise la lubricación del bloqueo de puertas. | |
| Verifique que el sistema de enclavamiento de llave tenga la secuencia y el funcionamiento adecuados. | |
| Verifique que el enclavamiento no tenga ninguna fijación. | |
| Revise para verificar que la tapa protectora encaja de forma segura (solo en exteriores). | |
| Asegúrese de que el rótulo de la llave coincida con el número de llave. | |
| Verifique que los topes de la palanca en la fundición no interfieran con el mecanismo de enclavamiento. | |
| Quite todas las llaves de repuesto. |
Lista de verificación de accesorios de fusibles
| Revise el contacto de los fusibles montados en el clip de fusibles. | |
| Inspeccione la unidad en busca de portafusibles o montaje de repuesto. | |
| Revise la alineación de los fusibles con los clips para fusibles. |
Varios generales de la unidad Lista de verificación
| Inspeccione las barreras de fase para asegurarse de que estén montadas correctamente. | |
| Revise la unidad para ver la nomenclatura y los rótulos del fabricante. | |
| Inspeccione la cobertura de pintura de la unidad. | |
| Inspeccione las palancas de las puertas, las barras de bloqueo y el mecanismo y lubríquelos. | |
| Inspeccione que no haya puertas dañadas, dobladas o torcidas. | |
| Verifique que la unidad tenga las marcas de dispositivo correctas. | |
| Inspeccione la unidad en busca de juntas con empaques (solo para exteriores). | |
| Revise la unidad para descartar hermeticidad, suciedad, humedad y óxido. | |
| Inspeccione la unidad para comprobar la alineación del tope de la puerta (cuando corresponda). | |
| Inspeccione las puertas de la unidad para asegurarse de que se abran correctamente. | |
| Revise las rejillas (si corresponde) para verificar que haya un respaldo adecuado y que los filtros estén limpios. | |
| Selle todas las aberturas que no sean de ventilación para ayudar a prevenir la entrada de humedad, alimañas, roedores, serpientes, etc., al equipo. | |
| Revise que el aislante no esté caliente. | |
| Revise y apriete todos los pernos. | |
| Revise los calefactores, los termostatos y otros controles ambientales. |
PELIGRO
PRECAUCIÓN