QGH1336304-05

Página DM (solo en PM1130H)

Para visualizar los parámetros de DM

  1. Desde la página Home, utilice las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta DM.
  2. Pulse OK.
  3. Pulse las teclas Arriba o Abajo para desplazarse hasta el siguiente parámetro de DM.
  4. Pulse la tecla Izquierda para salir.
Nombre en pantalla Descripción
d.W Muestra el último valor de demanda de potencia activa.
d.VA Muestra el último valor de demanda de potencia aparente.
d.VAR Muestra el último valor de demanda de potencia reactiva.
Rd Muestra el valor de demanda creciente.
tR Muestra el tiempo restante, por ejemplo: mm:ss.
NOTA: El tiempo restante se muestra en notaciones de minutos de dos dígitos y notaciones de segundos de dos dígitos.
md.u Muestra el valor de demanda máxima de la compañía eléctrica.
md.oc Muestra la hora en que se produjo la demanda máxima correspondiente a la compañía eléctrica.
md.G Muestra la demanda máxima correspondiente a la fuente alternativa.
md.oc Muestra la hora en que se produjo la demanda máxima correspondiente a la fuente alternativa, por ejemplo, hhhhhh:mm.
NOTA: La aparición de demanda máxima se muestra en notaciones de horas de seis dígitos y notaciones de minutos de dos dígitos.
NOTA: En función del tipo de potencia seleccionado en la configuración de Demand, la página DM muestra DM W, DM VA o DM VAR.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?