QGH1336304-05

Funcionamiento del teclado en la central de medida EM6438H

Pulse la tecla correspondiente a la dirección a la que desee ir. La pantalla muestra el siguiente parámetro al que puede desplazarse. Pulse OK para acceder a la configuración de cualquier parámetro.

Los pasos expuestos a continuación explican cómo desplazarse desde la página RMS hasta la página RPM.

  1. Cuando se encuentre en la página RMS, pulse la tecla Derecha. La pantalla muestra W PF.

  2. Cuando se encuentre en la página W PF, pulse la tecla Derecha. La pantalla muestra W 123.

  3. Al pulsar la tecla Abajo, la pantalla muestra PF 123.

  4. Al pulsar la tecla Abajo, la pantalla muestra RPM.

NOTA: La tecla Derecha le permite avanzar hasta la página de parámetros secundarios, y la tecla Izquierda, volver a la página de parámetros principales. Las teclas Arriba y Abajo permiten desplazarse hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, por las páginas de la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?