NHA2778904-12

Configuration de la réinitialisation automatique

NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220/PM2230

La fonction de réinitialisation automatique permet à l’utilisateur de réinitialiser les paramètres d’énergie et de valeur moyenne à une date et un mois prédéfinis (JJ/MM). Les dates de réinitialisation peuvent être configurées sur 12 mois.

Lorsque la réinitialisation automatique des paramètres d’énergie et de maximum de valeur moyenne est exécutée à la date définie (JJ/MM), les paramètres d’énergie (kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 [fournis, reçus, F–R, F+R]) sont transférés dans les registres d’archive (OLD). Les valeurs d’énergie et de maximum de valeur moyenne sont alors remises à zéro. Lorsque le paramètre d’énergie est effacé, le paramètre de maximum de valeur moyenne l’est aussi.

La réinitialisation automatique des paramètres d’énergie et de maximum de valeur moyenne peut uniquement être configurée par le biais des communications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?