NHA2778906-13

Konfiguration der automatischen Zurücksetzung

HINWEIS: Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2220/PM2230

Mit der Funktion „Auto Reset“ kann der Benutzer die Energie- und Mittelwertparameter an einem vorprogrammierten Tag und Monat (DD/MM) zurücksetzen. Es können monatliche Rücksetztermine für 12 Monate konfiguriert werden.

Wenn die automatische Zurücksetzung für Energie und maximaler Mittelwert am konfigurierten Tag und Monat (DD/MM) durchgeführt wird, werden die Energieparameter kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 [Del, Rec, D-R, D+R]) in die ALTEN Register übertragen. Sowohl der Energie- als auch der maximale Mittelwert werden auf 0 zurückgesetzt. Wenn der Energiewert gelöscht wird, wird der maximale Mittelwert ebenfalls automatisch gelöscht.

Die Parameter „Auto Reset for Energy“ und „Maximum Demand“ können nur über die Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.