NHA2778903-12

面板安装测量仪

测量仪后部支持各种电源连接方式。
A 辅助电源(控制电源)端子(L1 / L+、L2 / L-)
B 输入电压端子 (V1、V2、V3、VN)
C I/O 卡(仅限 PM2230R)
D RS-485 通讯(D0、D1、SHLD、0V)
电能 衬垫
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?