NHA2778904-12

Compteur à monter en tableau

L’arrière de l’appareil permet différentes options de connexion au réseau électrique.
A Bornes d’alimentation auxiliaire (alimentation dédiée) (L1 / L+ , L2 / L–)
B Bornes d’entrée de tension (V1, V2, V3, VN)
C Carte E/S (PM2230R uniquement)
D Communications RS-485 (D0, D1, SHLD, 0V)
E Joint statique
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?