NHA2778905-12

Central de medida de montaje en panel

La parte posterior de la central de medida admite varias conexiones con sistemas de alimentación.
A Terminales de alimentación auxiliar (suministro) (L1 / L+, L2 / L-)
B Terminales de tensión de entrada (V1, V2, V3, VN)
C Tarjeta de E/S (solo en el modelo PM2230R)
D Comunicaciones RS-485 (D0, D1, SHLD, 0V)
E Junta
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?