NHA2778903-12

电能质量

该测量仪可为所有电压和电流输入提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告,其中 PM2220 可以高达 15 次谐波,PM2230 可以高达 31 次谐波。

提供下列电力质量测量:

  • PM2220:单个奇谐波可以高达 15 次(每相电压和电流)

  • PM2230:单个奇谐波可以高达 31st (每相电压和电流)

  • (根据选择的系统配置显示线或相)电流和电压总谐波失真 (THD%)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?