NHA2778905-12

Calidad de energía

La central de medida proporciona mediciones, registros e informes en tiempo real de la distorsión armónica completa hasta el armónico de orden 15 en el modelo PM2220 y de orden 31 en el modelo PM2230 para todas las entradas de tensión e intensidad.

Las siguientes mediciones de calidad de energía están disponibles:

  • PM2220: Armónicos impares individuales hasta el orden 15 (tensión e intensidad, por fase)

  • PM2230: Armónicos impares individuales hasta el orden 31 (tensión e intensidad, por fase)

  • Distorsión armónica total (porcentaje de THD) de intensidad y tensión (muestra fase a fase o fase a neutro, en función de la configuración de sistema seleccionada)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?