DOCA0236ZH-00

产品相关信息

警告
失去控制
  • 任何控制方案的设计者都必须考虑控制路径的潜在故障模式,并为某些关键控制功能在路径出现故障期间和出现之后提供实现安全状态的方法。关键控制功能的示例包括紧急停止和超程停止、断电和重新启动等场景。
  • 必须为关键控制功能提供单独或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可能包括通信链路。必须考虑意外传输延迟或链路故障的影响。
  • 遵守所有事故预防规定和当地安全准则。*
  • 在投入使用之前,必须对该设备的每个实施环节进行单独和彻底的测试,以确保其正常运行。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
警告
意外的设备操作
  • 仅可将经施耐德电气认可的软件用于本设备。
  • 每次更改物理硬件配置时都要更新应用程序。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.