DOCA0236ZH-00

开始之前

不要在缺乏有效操作点防护的机器上使用本产品。机器上缺乏有效的操作点防护可能会对该机器的操作员造成严重伤害。

警告
无防护的设备
  • 不要在没有操作点保护的包装设备上使用本软件和相关自动化设备。
  • 操作过程中不要接触机器。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

此自动化设备和相关软件用于控制各种工业过程。适用于每种应用的自动化设备的类型或型号会因所需的控制功能、防护等级、生产方法、异常情况、政府法规等因素而异。在某些应用中,如果需要备份冗余,则可能需要多个处理器。

只有用户才能了解机器设置、操作和维护过程中出现的所有条件和因素;因此,只有用户才能确定可以正确使用的自动化设备和相关的安全和联锁装置。用户在为特定应用选择自动化和控制设备及相关软件时,应参考适用的地方和国家标准和法规。Accident Prevention Manual(获得美国国家认可)中也提供了此类有用信息。

在某些应用中,例如包装机械,必须提供额外的操作员保护,例如操作点防护。如果操作员的手臂和身体的其他部位可以自由进入夹点区域,则必须这么做,否则可能造成严重伤害。软件产品无法保护操作员免受伤害。因此,该软件不能替换或代替操作点保护。

将设备投入使用之前,确保与操作点保护相关的适当安全和联锁装置已安装并运行正常。所有与操作点保护相关的联锁和安全装置必须与相关的自动化设备和软件编程相协调。

注: 用于操作点防护的安全和机械/电气联锁装置的协调不属于功能块库、系统用户指南或本文档所引用的其他实现的范围。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.