DOCA0236ZH-00

配置 CPU 的 IP 地址

执行以下步骤来配置 CPU 的 IP 地址:

步骤

操作

1

双击 Project Browser(项目浏览器)窗口中的 Configuration(配置)文件夹。

结果:设备配置的物理视图显示在屏幕中。

2

双击 PLC bus(PLC 总线)窗口中的 PLC 通讯连接器。

结果:PLC 的通讯设置窗口显示在屏幕中。

3

单击 Security(安全性)菜单并视需要执行下列步骤之一:

  • 单击 Enforce Security(强制安全性)启用或禁用服务。

  • 单击 Unlock Security(解锁安全性)启用所有服务。

4

单击 IP Configuration(IP 配置)菜单并根据网络情况设置 CPU 的 IP 地址。

注:IP address A(IP 地址 A)必须不同于 Main IP address(主 IP 地址)

5

单击工具栏上的“验证”按钮 ()。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?