DOCA0236RU-00

Концепция TeSys island

TeSys island описывает открытую модульную распределенную систему ввода-вывода, состоящую из различных модулей, установленных на объединительной плате в DIN-рейке.

A

Модуль удаленного подключения

B

Модуль аналогового ввода-вывода

C

Модуль цифрового ввода-вывода

D

Интерфейсный модуль напряжения

E

Стандартный пускатель

F

Пускатель SIL (уровень полноты безопасности)

G

Интерфейсный модуль SIL

H

Интерфейсный модуль питания

Устройство TeSys island действует в качестве узла в сети fieldbus. Модуль удаленного подключения является основным модулем устройства. Модуль удаленного подключения обеспечивает внутреннюю связь с модулями TeSys island посредством ленточных соединительных кабелей и внешнюю связь по протоколу Modbus TCP.

Для получения дополнительной информации см. Системное руководство TeSys island.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?