DOCA0271IT-00

Velocità di aggiornamento dati

Quando si sceglie la frequenza del protocollo del bus di campo (come RPI o velocità di ripetizione) o la frequenza di aggiornamento dei dati aciclici nel programma PLC, è importante comprendere la frequenza degli aggiornamenti dei dati sull'isola stessa.

Ad esempio, i dati dell'energia attiva vengono aggiornati ogni 100 ms. Pertanto non è utile che il programma PLC aggiorni questi dati aciclici ogni 10 ms. Tuttavia, tutte le uscite (starter, uscite digitali, uscite analogiche, trip reset e altri azzeramenti o preimpostazioni) sono aggiornate a una frequenza di <10 ms. Gli ingressi vengono aggiornati a varie frequenze a seconda della loro importanza.

Vedere la tabella qui sotto per ulteriori informazioni.

Velocità di aggiornamento dati

Dati Intervallo di aggiornamento max

Stato degli ingressi e delle uscite di dispositivi di potenza, moduli I/O digitali e moduli interfaccia SIL*

Ad esempio, comandi di esecuzione, stato contattore (RunFwd, Sganciato), ingresso digitale (DI0, DI1…)

10 ms

Misure analogiche dei dispositivi di potenza, moduli I/O analogici e moduli interfaccia di tensione

Ad esempio, corrente di fase (AvgIRMS, PhaseXIRMS), tensione di fase (VRMSPhaseX, AvgVRMS), potenza (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), energia (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), ingressi analogici (MotorTemperature, AI0, AI1)

100 ms

Altri dati

Ad esempio, dati asset: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (durata totale)

10 ms
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?