DOCA0271PTBR-00

Taxas de atualização de dados

Ao escolher a frequência do protocolo de rede de campo (como RPI ou taxa de repetição) ou a frequência de atualização de dados acíclicos em seu programa PLC, é importante compreender a frequência das atualizações de dados na própria ilha.

Por exemplo, os dados de energia ativa são atualizados a cada 100 ms. Portanto, não é útil que o programa PLC atualize esses dados acíclicos a cada 10 ms. No entanto, todas as saídas (partidas, saídas digitais, saídas analógicas, reinicializações de disparo (trip resets) e outras reinicializações ou predefinições) são atualizadas a uma frequência de < 10 ms. As entradas são atualizadas a várias frequências, dependendo de sua importância.

Consulte a tabela a seguir para obter mais informações.

Taxas de atualização de dados

Dados Intervalo máximo de atualização

Status de entrada e saída de dispositivos de potência, módulos de E/S digital e módulos de interface SIL*

por exemplo, comandos de execução, status do contator (RunFwd, Tripped), entrada digital (DI0, DI1…)

10 ms

Medições analógicas de dispositivos de potência, módulos de E/S analógica e módulos de interface de tensão.

por exemplo, corrente de fase (AvgIRMS, PhaseXIRMS), tensão de fase (VRMSPhaseX, AvgVRMS), potência (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), energia (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), entradas analógicas (MotorTemperature, AI0, AI1)

100 ms

Outros dados

por exemplo, dados de ativos: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (ciclo de vida)

10 ms
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?