DOCA0271DE-00

Daten-Auffrischungsraten

Wenn Sie die Häufigkeit Ihres Feldbus-Protokolls (wie z. B. RPI oder Wiederholungsrate) oder die Aktualisierungshäufigkeit für azyklische Daten in Ihrem SPS-Programm festlegen, müssen Sie die Häufigkeit der Datenaktualisierungen auf der Insel selber kennen.

Beispiel: Wirkenergiedaten werden alle 100 ms aktualisiert. Es ist somit nicht hilfreich, wenn das SPS-Programm diese azyklischen Daten alle 10 ms aktualisiert. Alle Ausgänge (Starter, Digitalausgänge, Analogausgänge, Auslösungsrücksetzungen und andere Rücksetzungen oder Presets) werden jedoch mit einer Häufigkeit von < 10 ms aktualisiert. Eingänge werden je nach ihrer Wichtigkeit unterschiedlich oft aktualisiert.

Für weitere Informationen hierzu siehe die nachstehende Tabelle.

Daten-Auffrischungsraten

Daten Maximales Aktualisierungsintervall

Ein- und Ausgangsstatus von Leistungsgeräten, Digital-E/A-Modulen und SIL*-Schnittstellenmodulen

Zum Beispiel Ausführen-Befehle, Schützstatus (RunFwd, Tripped), Digitaleingang (DI0, DI1 …)

10 ms

Analogmesswerte von Leistungsgeräten, analogen E/A-Modulen und Spannungsschnittstellenmodulen

Zum Beispiel Phasenstrom (AvgIRMS, PhaseXIRMS), Phasenspannung (VRMSPhaseX, AvgVRMS), Leistung (InstActivePower, InstReactivePower, PowerFactor), Energie (ActiveEnergy, ReactiveEnergy), Analogeingänge (MotorTemperature, AI0, AI1)

100 ms

Sonstige Daten

Zum Beispiel Asset-Daten: ContactorCycleCntr, TimeModuleOn, AvgIRMS (Lebensdauer)

10 ms
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?