8536IB1905ES-05

Información sobre el comando de Avatar y los bits de estado

El archivo EDS contiene detalles sobre los datos para los distintos comandos de Avatar y estados. Estos se describen como A1_Commands (comandos de Avatar 1), A2_Commands1 (primer conjunto de comandos de Avatar 2), A2_Commands2 (último conjunto de comandos de Avatar 2), etc.

En muchas herramientas de programación, los parámetros solo se describen como bytes completos. No obstante, el archivo EDS contiene las descripciones detalladas de cada bit. Para acceder a la información en caso de que no se muestre en su herramienta de programación, abra el archivo EDS con un visor de archivos EDS como EZ-EDS. Si selecciona el parámetro (como A2_Commands1, mostrado abajo) y después selecciona Enumerar, aparecerá una descripción completa de cada bit.

Enumeración EZ-EDS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?