8536IB1905KO-05

아바타 명령 및 상태 비트 이해

EDS 파일에는 다양한 아바타 명령 및 상태에 대한 데이터에 대한 세부 정보가 들어 있습니다. A1_Commands(아바타 1 명령), A2_Commands1(아바타 2 명령의 첫 번째 세트), A2_Commands2(아바타 2 명령의 마지막 세트) 등으로 설명됩니다.

많은 프로그래밍 도구에서 매개 변수는 전체 바이트로만 설명됩니다. 그러나 EDS 파일에는 각 비트에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 프로그래밍 도구에서 정보를 표시하지 않는 경우 정보에 액세스하려면 EDS 파일을 EZ-EDS와 같은 EDS 파일 뷰어로 엽니다. 아래 표시된 A2_Commands1과 같은 매개변수를 선택한 다음 열거를 선택하면 각 비트에 대한 전체 설명이 표시됩니다.

EZ-EDS 열거

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.