8536IB1905PTBR-05

Noções básicas sobre bits de comandos de avatar e status

O arquivo EDS contém detalhes sobre os dados para os vários comandos e status de avatar. Eles são descritos como A1_Commands (comandos do Avatar 1), A2_Commands1 (primeiro conjunto de comandos do Avatar 2), A2_Commands2 (último conjunto de comandos do Avatar 2), etc.

Em muitas ferramentas de programação, os parâmetros são descritos apenas como bytes totais. No entanto, o arquivo EDS contém as descrições detalhadas de cada bit. Para acessar as informações, se a sua ferramenta de programação não as exibir, abra o arquivo EDS com um visualizador de arquivos EDS, como o EZ-EDS. Se você selecionar o parâmetro (como A2_Commands1, mostrado abaixo) e, depois, selecionar Enumerate, será exibida uma descrição completa de cada bit.

EZ-EDS - Enumerate

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?