8536IB1905TR-05

Tek Programlama Aracında Birden Fazla TeSys™ island Aygıtının Kullanılması

EDS dosya dışarı aktarma çıktısı, yapılandırılan island’a özel bir dosyadır. Avatarlar ve aygıtlara özgü bilgiler ve seçtiğiniz düzeni içerir. PC'nizde ya da programlama ortamınızda birden fazla island ile çalışıyorsanız, birden fazla EDS dosyanız olacaktır. Genel olarak bir programlama aracı, birden fazla içeri aktarılan aygıtın ürün adı ya da revizyonunda çakışmalara izin vermeyecektir. Örneğin TeSyS™ island revizyon 1.1 için iki farklı EDS dosyası içeri aktaramazsınız. Bu durumun üstesinden gelmek ve birden fazla island konfigürasyonu (her island, programlama aracına bir aygıt olarak içeri aktarılır) ile çalışmak için aşağıda gösterildiği gibi bir metin editörü ya da EZ-EDS yazılımı ile MinRev ve ProdName değerlerini düzenlemeniz önerilir.

EZ-EDS Tarafından Oluşturulan Elektronik Veri Sayfası

EZ-EDS TeSys island EDS Dosya Dışarı Aktarması

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?