8536IB1905RU-03

Использование нескольких устройств TeSys™ island в одной среде программирования

Экспортируемый файл EDS – это файл, специфичный для сконфигурированной системы. Он содержит информацию, которая является уникальной для аватаров и устройств, а также выбранный пользователем их порядок. Если вы работаете с несколькими системами на ПК или в среде программирования, у вас будет несколько файлов EDS. Как правило, среда программирования не допускает конфликтов в названии продукта или версий нескольких импортированных устройств. Например, вы не можете импортировать два разных файла EDS для TeSyS™ island версии 1.1. Чтобы обойти это и работать с несколькими конфигурациями систем (каждая система импортируется как устройство в инструмент программирования), рекомендуется отредактировать MinRev и ProdName в файле EDS с помощью текстового редактора или программного обеспечения EZ-EDS, как показано ниже.

Электронный лист данных, сгенерированный EZ-EDS

Экспорт файла EDS TeSys island EZ-EDS

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.