8536IB1905KO-05

단일 프로그래밍 도구에서 여러 TeSys™ 아일랜드 장치 사용

EDS 파일 내보내기 출력은 구성된 아일랜드를 위한 파일입니다. 아바타와 장치에 고유한 정보와 선택한 순서를 포함합니다. PC나 프로그래밍 환경에서 여러 아일랜드를 사용하는 경우 여러 EDS 파일이 존재하게 됩니다. 일반적으로, 프로그래밍 도구는 여러개의 가져온 장치의 제품 이름 또는 수정 버전에서의 충돌을 허용하지 않습니다. 예를 들어 TeSyS™ 아일랜드 버전 1.1에 대해 서로 다른 두 EDS 파일을 가져올 수 없습니다. 이 문제를 해결하고 여러 아일랜드 구성(프로그래밍 도구에서 장치로 가져온 각 아일랜드)에서 작업하려면 아래 그림과 같이 EDS 파일에서 텍스트 편집기 또는 EZ-EDS 소프트웨어를 사용하여 MinRev 및 ProdName을 편집하는 것이 좋습니다.

EZ-EDS 생성 전자 데이터 시트

EZ-EDS TeSys 아일랜드 EDS 파일 내보내기

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.